This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2802:C2000-GANG 中的 DSP 时钟配置

Guru**** 2895530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/885564/tms320f2802-dsp-clk-configuration-in-c2000-gang

器件型号:TMS320F2802
主题中讨论的其他器件:C2000-GANG

大家好、

这是我在使用 C2000-Gang 支持客户闪存 F2802时遇到的一个问题。

当他们使用具有20Mhz 振荡器的生产工具板来刷写 F2802时、如果他们选择20Mhz DSP 时钟、将会发生错误:

错误70:DSP CLK 频率错误

如果选择40MHz、则可以刷写器件。 但是、如果他们再次尝试刷写器件、则会显示:

错误69:DSP 固件启动;

错误70:DSP CLK 频率错误

2.如果他们使用相同的板并使用 CCS 刷写器件、则一切都运行良好。

当他们使用官方 PCB 板以及20Mhz 振荡器来刷写 F2802时、如果他们选择20Mhz DSP 时钟、则从未发生错误。

有什么想法吗? C2000-GUI 中的 DSP 时钟代表什么? 要设置的正确值是什么?

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我需要向您回复这方面的信息。 希望能尽快提供更好的答案。

    最棒的

    Kevin

    编辑:

    它可能与 F2802x PLL 配置相关。 以下内容来自《C2000-GANG 用户指南》:

    ERR_DSP_PLL_FREQ、"DSPCLK 频率错误"、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    客户为 OSC 放置20MHz 值后、Gang 2000 GUI 是否会填充该复选框。  让他们只执行擦除操作、看看这是否会填充 PLL 值等

    我还会确保他们访问 Elprotronics 网站并下载 GANG 2000的最新固件

    最棒的

    Matthew