This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:存储器用于某种 G 代码堆栈

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F, TMS320C28345
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/895237/tms320f28027f-large-use-of-memory-for-a-kind-of-g-code-stack

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件: TMS320C28345

大家好、  

我使用 TMS320F28027F 来控制4个步进电机。 我现在想实施一种"指令堆栈"、以便实现电机的流体同步运动。 基本上是一个指令堆栈、当用户发送 START 命令时、必须按顺序保存和执行该指令。  

每条指令都有40个字节、因此、在用户希望保存几条指令(电机的几个动作)的时候、我已经耗尽了 RAM、我已经考虑使用闪存中的一些块了。  

这是专业解决方案吗? 这是我第一次必须为 MCU 应用使用大量存储器。 我需要较大的存储容量、并且非常快地检索数据、以便可以执行保存的指令(移动)、而不会出现明显的延迟。  

我之所以选择 TMS320F28027F、是因为我需要用于步进电机控制的 PWM 功能、但不考虑存储器容量。 我应该升级到更大的 MCU 吗? 哪一个?

此致