主题中讨论的其他器件: TMS320C28345
大家好、
我使用 TMS320F28027F 来控制4个步进电机。 我现在想实施一种"指令堆栈"、以便实现电机的流体同步运动。 基本上是一个指令堆栈、当用户发送 START 命令时、必须按顺序保存和执行该指令。
每条指令都有40个字节、因此、在用户希望保存几条指令(电机的几个动作)的时候、我已经耗尽了 RAM、我已经考虑使用闪存中的一些块了。
这是专业解决方案吗? 这是我第一次必须为 MCU 应用使用大量存储器。 我需要较大的存储容量、并且非常快地检索数据、以便可以执行保存的指令(移动)、而不会出现明显的延迟。
我之所以选择 TMS320F28027F、是因为我需要用于步进电机控制的 PWM 功能、但不考虑存储器容量。 我应该升级到更大的 MCU 吗? 哪一个?
此致