This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280049C:InstaSpin FOC 最大开关频率和电流传感器带宽

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/886065/tmdscncd280049c-instaspin-foc-maximum-switching-frequency-and-current-sensor-bandwidth

器件型号:TMDSCNCD280049C

我正在为26极、10、000rpm 电机设计电机控制器、该电机的基本频率为~2.2kHz。

我打算在80kHz 开关频率下运行功率级、并希望使用标量器来实现这一点、方法是使用有关 这篇文章的建议来实现这一点。 在有问题的微控制器上、26KHz 的控制环路频率和3倍的分频器是否可行? 如果没有、具有4倍分频器的20kHz 控制频率是否起作用? 如果第二个选项的速度低于电机基频的10倍、那么该选项在高速时的行为是怎样的? 它会对稳定性、效率产生影响、还是根本不起作用?

此外、我计划使用霍尔传感器来测量所有三相电流。 我的传感器需要多大的感应带宽? 我实际上是否需要带宽为-3dB、大于2x80k = 160kHz 的传感器? 由于它只是测量平均相电流、因此20-30kHz 带宽传感器是否足够?

此致

Chai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用80kHz 开关频率、但控制频率(控制 ISR)必须小于30kHz、这限制了 CPU 带宽和 FOC 执行时间。

    感应带宽至少是双控制带宽、建议使用4倍以上的带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应!

    只是确认一下、如果我这么做-   

    #define USER_NUM_PWM_TICKS_PER_ISR_TICK (3)

    #define USER_PWM_FREQ_kHz (75.0)

    我的 PWM 频率为75kHz、控制频率为25kHz、TMS320F230049C 可以处理该频率。 我还需要带宽至少为50kHz、但最好大于100kHz 的电流传感器。  

    我有这样的权利吗?

    Chai