This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:F28M36P63C2:是否可以通过 Web 服务器进行固件更新?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: F28M36P63C2, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/897951/f28m36p63c2-f28m36p63c2-is-a-firmware-update-via-webserver-possible

器件型号:F28M36P63C2
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

尊敬的所有人:

我的客户考虑使用网络服务器更新 F28M36P63C2两个内核的固件。

您认为、这是可能的。 如果是、是否有人可以大致描述该过程?

非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karlheinz、

    只要有一种机制可以通过所选的外设将内核和/或应用程序从 Web 服务器下载到器件、就应该是可能的。

    在 C2000Ware 中、我们有一个串行闪存编程器、允许您使用 SCI 引导和 SCI 命令从主机 PC 将内核+应用程序下载到器件。

    参考资料请见 SPRUIU8和/或 SPRUIU9。

    谢谢、

    Sira