This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用高速 GPIO 的从模式下的最大 SPI 时钟速率

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/885971/tms320f28379d-maximum-spi-clock-rate-in-slave-mode-using-high-speed-gpio

器件型号:TMS320F28379D

此问题实际上适用于 F2837x 和 F28004x 系列器件。 受控模式支持的最大 SPI 时钟速率是多少。 如果我读取数据表、则显示为4个 LPSYSCLK 周期。 我的解释是:

  • F2837x:50MHz
  • F2807x:30MHz
  • F28004x:25MHz

在从模式下、我是否应该知道哪些其他限制会进一步限制 SPI 时钟速率。

谢谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stuart

    [引述]

    • F2837x:50MHz
    • F2807x:30MHz
    • F28004x:25MHz

    [/报价]

    您列出的信息确实正确。 通常、主从设备之间连接的布线长度会限制 SPI 时钟速率。

    此致、

    曼诺伊