This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMDSCNCD28388D 上 DP83822的引脚29

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/886106/tms320f28388d-pin29-of-dp83822-on-tmdscncd28388d

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28388D

大家好、

我正在使用 F28388和2 DP83822为客户的设计提供支持。

我们注意到 、在 TMDSCNCD28388D 原理图中、一个 DP83822的29引脚被上拉、而另一个引脚被下拉。

请参阅 DP83822数据表、其中指出该引脚应为 pu。 由于我们不是 PHY 方面的专家、我们想知道为什么我们以不同的方式在两个 PHY 上实施 PIN 29?

此致、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    DP83822 PHY 的引脚29也用于在 PHY 上电期间对 PHY 地址进行编程。  

    PHY 的数据表也提到了这一点  

    "PHY_AD[0](地址的 LSB)与引脚29上的 COL 复用并被上拉。 如果不存在外部上拉或下拉、则默认 PHY 地址为0x01"

    因此、我们在一个中执行显式上拉、在另一个中执行下拉、以分配地址0和1来区分 PHY (通过 MDIO 接口)。

    此致、

    Sudharsanan