This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:在单个 C2000™︎MCU 上使用 FCL 和 SFRA 构建有关双轴电机控制的第3级

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/885696/ccs-launchxl-f28379d-build-level-3-on-dual-axis-motor-control-using-fcl-and-sfra-on-a-single-c2000-mcu

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

一位 TI 用户新手。 我正在尝试关注此文档 http://www.ti.com/lit/an/spraco3/spraco3.pdf。 构建级别1和2正常、运行良好、但在级别3中、我被卡住。

在构建级别3中、它只会旋转360度而不是连续旋转是正常的吗? 如果在该级别上正常、如何在启用闭环的情况下使电机持续转动?

希望有人能帮助我解决这个问题。

此致、

莱斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是由于电机的旋转感和编码器的旋转感应引起的、请交换连接到电机的两条逆变器输出线。 此特定问题在构建级别2的指南中进行了讨论。