This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TZ CBC 在 TZ 为高电平时停止 PWM 异常

Guru**** 2582675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/897140/tms320f28035-tz-cbc-stop-pwm-abnormal-while-tz-as-high

器件型号:TMS320F28035

客户选择 TZ 引脚作为 PWM 保护源、在 TZ 事件中将 PWM 输出设置为低电平、并启用 TZ 在 CBC 模式下工作。 每个 PWM 周期中断、客户将清除 TZ CBC 标志。   

大多数情况下、TZ 保护逻辑正常工作、但客户捕获到一个异常波形、该波形在几 个持续周期内输出低电平、而 TZ 为 alwasys 高电平。 您是否认为存在异常行为的任何可能原因? 下面是供参考的捕获波形。  

黄色-> TZ 引脚信号;  绿色-> PWM 引脚信号;  蓝色->电流信号;   

异常标记为红色圆圈、 PWM (绿色)在几  个持续周期内输出低电平、而 TZ (黄色)为 alwasys 高电平。   

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、

    CBC 跳闸在 PWM 周期内不会保持恒定。 它应自动清除。 客户是否可能意外配置了 OSHT 行程? 用户需要清除单次触发行程。

    有时、客户在将跳闸行为配置为"high-z"模式时会遇到问题、因为在此期间、信号只会跟随任何下拉操作。 您将需要了解如何配置它们的 TZS。 另请检查数字比较子模块是如何配置的、它也可能导致类似的行为、但优先级低于 TZ。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cody

    感谢您的确认。 我与客户合作检查他们的固件、最后找出他们的算法在某些特殊情况下将 PWM 占空比计算为零的原因、这样即使 TZ 恢复高电平、PWM 输出看起来也会消失(占空比为零)。