This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:任何通过 SCI 引导 CPU1、CPU2和 CM 的解决方案?

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/884978/tms320f28388d-any-solution-to-boot-cpu1-cpu2-and-cm-via-sci

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

你好
TMS320F28388D CPU1通过 SCI 引导后,我是否可以继续使用 SCI 也引导 CPU2?
由于 CPU2支持 SCI 引导模式、因此可轻松实现28377D。
但由于 CPU2不支持 SCI 引导模式、因此对于28388D 而言似乎并不容易。
是否有任何权变措施?  
请提供建议。
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    CPU1 SCI 引导仅适用于 CPU1。 几个选项:

    • 将您自己的 CPU2 SCI 引导加载程序(可以在 C2000Ware 中引用 CPU1 SCI 引导加载程序代码)存储在 CPU2闪存或用户 OTP 中。 然后、CPU1应用将释放 CPU2以引导至闪存或用户 OTP、然后该 OTP 将运行 SCI 引导加载程序
    • 使用 CPU2 IPC 消息复制到 RAM 引导模式。 CPU1将 CPU2 SCI 引导加载程序代码存储在 IPC 消息 RAM 中、CPU2在引导 CPU2时将此代码复制到 RAM 并执行该代码

    此致

    Chris