Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMDSDOCK28379D, TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件: TMDSDOCK28379D、 TMDSCNCD28379D
我最近购买了 TMS320F28379D 控制卡和集线站(TMDSDOCK28379D 套件)。 我已将控制卡插入坞站、并已将提供的 USB 电缆连接至控制卡。 最初、我没有将 USB 电缆连接到坞站、因为我认为控制卡能够在独立模式下工作。 在此配置中、Code Composer Studio (CCS)调试器无法与控制卡进行通信。 如下图所示、只有控制卡上的绿色 LED 'A-D2'亮起。 LED LD1、LD2、LD3熄灭(表示控制卡的处理器部分未通电。 我认为将 USB 连接到控制卡会为整个板供电、但显然不会。 (请参阅照片后的更多文本)
然后、我向坞站添加了 USB 电缆。 现在所有 LED 都亮起(请参阅下面的照片2)、我能够使用 CCS 成功加载和运行程序。 (照片后有更多文本)
如果控制卡上有 USB 电缆、为什么需要为坞站提供 USB 电缆? 控制 卡上的一条 USB 电缆是否足以加载和运行程序?
请帮助我理解。 谢谢。
Eric