This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:如何通过 CLA 和 CPU 并行运行程序。

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/884739/ccs-tms320f28377d-how-do-i-parallel-running-program-through-cla-and-cpu

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

抱歉、我真的很难使用 CLA 进行开发。 问题是如何在 CLA 中进行计算并在 CPU 中进行另一次计算?  。

我 导入 了'cla_iir2p2z_cpu01'的 CCS 项目 并成功运行。 我想在 CPU 中进行另一个计算、所以我需要一个 CPU 任务。  

但是、我需要知道 我需要做些什么来更改示例以添加 CPU 任务?

当 CLA 任务完成并且 CPU 可以从 CLA 读取数据时?

如何排列代码并执行测试 、使我们了解 CLA 任务和 CPU 任务并行运行。

注意事项

Jarvis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Robot Jarvis"]

    抱歉、我真的很难使用 CLA 进行开发。 问题是如何在 CLA 中进行计算并在 CPU 中进行另一次计算?  。

    我 导入 了'cla_iir2p2z_cpu01'的 CCS 项目 并成功运行。 我想在 CPU 中进行另一个计算、所以我需要一个 CPU 任务。  

    但是、我需要知道 我需要做些什么来更改示例以添加 CPU 任务?

    [/报价]

    C28x 无需等待 CLA 完成任务、只需照常继续执行代码。  

    [引用 USER="Robot Jarvs"]当 CLA 任务完成并且 CPU 可以从 CLA 读取数据时?

    CLA 可以通过几种方法向 C28x 指示任务已完成:C28x 可以轮询 RUN 位以查看任务是否已完成、或者 CLA 可以中断主 CPU 以指示任务已完成。  

    如果您需要指导、CLA 实践技术讲座非常好地描述了 CLA、如何为其开发代码以及如何在 Code Composer Studio 中对其进行调试。 我想您会发现它对您有所帮助。 以下是该研讨会的链接:

    单击此处了解更多 CLA 常见问题解答和资源。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。