This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2810:是否有任何 DSP、尤其是可用于 TMS320F2810的 FFT 库?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/884901/ccs-tms320f2810-are-there-any-dsp-especially-fft-libraries-available-for-tms320f2810

器件型号:TMS320F2810
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我一直在寻找 DSP 库、尤其是 F2810的 FFT 库和示例、但我只能找到 F28335的库和示例。 我缺少什么吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    您是否下载了 C2000ware。 它具有可用于所有 C28x 器件的 DSP 库。

    C:\ti\c2000Ware_2_01_00_00\libraries\dsp

    可从此处下载。

    C:\work\Devices\C2000\C2000Ware_2_01_00_00\libraries\DSP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santosh、

    感谢您的快速回复。

    我之前下载过 C2000Ware A。 我一定会再次查看它。

    再次感谢。