请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 我可以使用配置文件时钟足够轻松地测量 CPU 执行时间。 我还需要测量 CLA 任务执行时间。 当我连接到 CLA 时、系统配置时钟消失。 对于 __mdebugstop()内在函数和 Profile 时钟的 CLA 等效函数,是否有实现此目的的方法?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我可以使用配置文件时钟足够轻松地测量 CPU 执行时间。 我还需要测量 CLA 任务执行时间。 当我连接到 CLA 时、系统配置时钟消失。 对于 __mdebugstop()内在函数和 Profile 时钟的 CLA 等效函数,是否有实现此目的的方法?
Andrew、
请查看此常见问题解答:
http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/789505
但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。
此致、Lori