This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D Launchpad 的 RTS、CTS 和 nSHUTd 配置

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/896259/tms320f28379d-rts-cts-and-nshutd-configuration-for-tms320f28379d-launchpad

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: CC2564C

我正在尝试在 TMS320F28379D launchpad 上创建一个项目以与 cc2564c BT 控制器通信。 我想为 SCI (UART)的 RTS、CTS 和 nSHUTd 功能配置引脚,但无法确定相应的引脚。  是否有人可以帮助我为此 f2837xd MCU 配置 RTS、CTS 和 nSHUTd?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    SCI 模块仅处理硬件中的 RX 和 TX、因此您只需将 RTS、CTS 和关断信号连接到 GPIO、并使用软件对其进行控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    非常感谢您的回复。 我使用的是 SCI_PORT_A 我可以在 GPIO28和 GPIO29中找到的 RX 和 TX 引脚。 我是否可以改用 GPIO8和 GPIO9、因为它们都具有用于 SCITXDA 和 SCIRXDA 的引脚多路复用选项?

    我无法弄清楚的另一件事是如何使用内部下拉电阻器配置引脚。  GPAPUD 寄存器仅用于配置上拉、禁用或启用它。 我想将 CTS 引脚配置为下拉电阻。 有什么方法可以实现它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    是的、您肯定可以使用任何可能的引脚多路复用选项。  请注意、这两组 GPIO 中 TX 和 RX 引脚的相对顺序不同。

    这些引脚仅具有内部上拉电阻。  如果您需要下拉电阻器、则必须在外部添加一个(在这种情况下、您不想启用内部上拉电阻器)。