This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:使用 LAUNCHXL-F28379D 中的所有 GPIO

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/896376/launchxl-f28379d-use-of-all-gpio-in-the-launchxl-f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

大家好、  

我正在评估 TMS320F28379D 在我的设计之一中的使用情况、我想从 LAUNCHXL-F28379D 开始、但是我对评估板中所有 GPIO 的可能使用有一些疑问。

我将需要10个 PWM 通道独立运行、尽管在 MCU 用户指南中、我可以看到它们可以映射、例如从 GPIO145映射到 GPIO163、是否可以将所有通道都插入评估板?

根据 GPIO 42和43中的 MCU 指南、USB 信号同样存在问题。 我在评估板中看不到它们。  

也许电路板中有一些跳线可用于配置所有跳线的可访问性?

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的要求、控制卡评估平台将提供您所需的一切。  除了将所有信号路由到引脚接头之外、还有一个专用的主机 USB 连接器。   http://www.ti.com/tool/TMDSDOCK28379D

    就 LAUNCHXL-F28379D 而言:

    GPIO42/43上的 USB 信号也与这些引脚上的 SCI-A 模块进行引脚多路复用、并被路由到 FTDI 芯片作为辅助 UART 通道与 PC 主机通信。  这显示在  U5/U7上的原理图 dev.ti.com/.../node 的第2页上。  虽然我不知道这是多么理想、但也可以通过一些导线来轻触此信号并重新路由它们。

    如果是完整 PWM、我建议您使用 SYSCFG 工具、如果您尚未了解该工具: https://dev.ti.com/sysconfig/#/config/?args=--device%20F2837xD%20--part%20F2837xD_337ZWT%20--package%20F2837xD_337ZWT%20--theme%20light 它将为 PWM 引脚的多路复用提供所有选项、以便您可以确定 LaunchPad 是否具有这些选项。  不过、具体而言、正如您所了解的那样、GPIO145-GPIO163不会影响此评估平台上的接头。

    最棒的
    Matthew