This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2406A:访问示例代码

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/896160/tms320lf2406a-access-to-example-code

器件型号:TMS320LF2406A
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

您能否帮助您了解在哪里可以找到 F2406的传统示例代码? 我有一位客户在 F2406上处理旧工程、需要一个示例工程才能启动。

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您可能已经知道该器件已经很旧了、我们现在无法为其提供详细的支持。 在产品页面上有一条关于这种影响的声明:
    http://www.ti.com/product/TMS320LF2406A

    它几乎是25年前发布的、软件的部署方式与现在的部署方式非常不同。 没有与 C2000Ware 中的器件支持示例等效的示例。 对于一般示例代码、我唯一能做的就是向您介绍适用于此平台的3天培训讲座材料、您可以在此页面上找到这些材料:
    https://training.ti.com/c2000-lf240x-microcontroller-workshop

    页面底部附近有包含实验和解决方案的 zip 文件。 但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的回复。

    我下载了您提供的 zip 文件、但注意到所有项目都与数据处理有关、但没有外设用例。

    F2406是否支持 C 代码来操作寄存器? 您能否为外设提供.c 和.h 文件? 这对客户来说是一个非常紧急的情况。 请随时参与其他资源。 谢谢!

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    这是不正确的。  模块11和12涉及 ADC 和事件管理器。  与每个关联的实验代码显示了如何通过在汇编语言中读取和写入寄存器来配置外设。  

    正如我所解释的、对于这类器件、软件的编写方式差别很大。  对于现代器件、没有直接等效于 C 外设头文件或 DriverLib。  因此、外设寄存器访问无需 C 文件。  

    C 中的寄存器地址位于文件"LF2407_c.h"中、您可以在文件"led_c2.c"中找到如何使用它们的示例。

    此致、

    Richard