This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:TMS320F28034 CAN 模块

Guru**** 2997960 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/896227/tms320f28034-tms320f28034-can-module

器件型号:TMS320F28034

尊敬的 TI:

这是 Arrow Asia 经销商的 Derek。

我的主要客户使用 TMS320F28034进行电机控制、 他们在配置 CAN 通信模块时发现了一些错误、您能否检查 ASM 代码并提供 CAN 模块稳压器的正确配置。

最好您通过电子邮件将我发布:Derek.zhong@arrow.com、以便与客户一起讨论、等待您的回复。 谢谢你。

e2e.ti.com/.../test_5F00_28034.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、

                 调试客户代码是我们无法在 e2e 上支持的、尤其是用汇编语言编写的代码。 在一些罕见的情况下、我们可能会查看代码的小片段、但不会查看整个项目。 客户为什么以汇编语言而不是 C 语言编写代码? 帮助客户解释他们遇到的困难、我很乐意提供帮助。  

    请让客户下载我的应用报告 http://www.ti.com/lit/spra876。 它有许多经过测试的示例。 我还敦促他们查看提供的调试提示。