This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:小振荡器容差是否会导致问题?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/895590/tms320f28374s-will-small-oscillator-tolerance-cause-problems

器件型号:TMS320F28374S

您好、切换器、

在 SPRS881H 中、我发现:

在 SPRUHX5G 中、我发现:

我想用精确振荡器将 fPLLSYSCLK 精确设置为200MHz (使用这个值、固件编程要比使用199.5MHz 更容易)、所以在容差情况下、fPLLSYSCLK 可能为200MHz、2MHz。

这是否是一个问题、或者会产生什么后果?

此致 Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralf、

    您是否使用 INTOSC (内部振荡器)或外部时钟作为 PLL 的参考时钟?

    如果您使用的是 INTOSC1/2、则其精度为+/-3%、如数据手册中所述、因此您将无法精确达到200MHz。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好!

    我将使用一个外部时钟源、它是一个 PRCise 振荡器。

    此致 Ralf Rink

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    始终建议使用外部振荡器(具有低 PPM)、因此您应该可以正常工作。

    此致、

    Nirav