This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:PWM 时钟能否以200MHz 运行?

Guru**** 2470840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/895378/tms320f28377s-can-the-pwm-clock-run-at-200mhz

器件型号:TMS320F28377S

我有一个应用、在200MHz 频率下运行 PWM 时钟会有所帮助、而不是100MHz 基线(ClkCfgRegs.PERCLKDIVSEL.bit.EPWMCLKDIV=1、SYSCLK 为200MHz)。

如果我使用 200MHz SYSCLK 将 ClkCfgRegs.PERCLKDIVSEL.bit.EPWMCLKDIV 设置为0、则 PWM 时钟将为200MHz。  这样做有哪些不利影响?

提前感谢您的任何见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    此器件不支持200MHz PWM 时钟、因此我们很难冒险使用该选项。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vivek。  是否有支持200MHz PWM 时钟的类似器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我们有支持200MHz PWM 的新器件 F2838x。 与 F2837x 相比、该器件具有其他功能。 您可以 在此处找到该器件的详细信息。 目前、样片仅可用于开发、计划在本季度末(2020年第二季度)发布量产数据。

    此致、

    Vivek Singh