请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 我有一个应用、在200MHz 频率下运行 PWM 时钟会有所帮助、而不是100MHz 基线(ClkCfgRegs.PERCLKDIVSEL.bit.EPWMCLKDIV=1、SYSCLK 为200MHz)。
如果我使用 200MHz SYSCLK 将 ClkCfgRegs.PERCLKDIVSEL.bit.EPWMCLKDIV 设置为0、则 PWM 时钟将为200MHz。 这样做有哪些不利影响?
提前感谢您的任何见解。