This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:在基于 TMS320F28027F 的设计中提高 USB-UART 速度

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/895230/tms320f28027f-increasing-the-usb-uart-speed-in-tms320f28027f-based-design

器件型号:TMS320F28027F
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C123GXL

大家好、  

我在 一个应用中使用 TMS320F28027F、在此应用中、我使用 Launchpad 中包含的 FTDI 将其与 PC 应用通信。 我使用的是 SCIA 9600波特率、并且接收是基于中断的。  

从向 TMS320F28027F 发送一个6字节缓冲器并在 PC 应用中接收回波、我测量的时间大约为30ms。  

如果我想提高串行通信速度、除了提高波特率外:

-我是否应该将 FTDI 更改为更强大的低延迟?

-是否有其他因素可以增加?

提前感谢

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加西亚

    最简单的方法是提高 BUAD 速率。  我不确定 FTDI 器件是否  会产生很大影响。  请参阅 F2802x TRM 中的 SCI 章节:

    http://www.ti.com/lit/sprui09

    - Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    感谢您的回复。 如果我移动到具有 USB 控制器的设备(如 EK-TM4C123GXL),会有所帮助吗? 它在速度方面是否值得?

    我基本上希望 通过 USB 将器件(嵌入式 MCU)与 PC (Windows OS)进行通信、速度尽可能快。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加西亚

    这可能值得一试、因为它具有 USB 2.0主机/设备/OTG + PHY、但我只能评论 C2000。  如您所知、 C2000 LaunchPad SCI  通过 FTDI 器件与 USB 通信。  通常、UART 速度 最高可达1Mbps、但根据 规格、USB 2.0 (也是异步) 的传输速度最高可达480Mbps。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken