请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28027 您好!
我对编码不熟悉。 IAM 在理解使用联合体和结构组合访问寄存器中位字段的方式时遇到问题。
STRUUT SCICCR_Bits{//位说明 UINT16 SCICHAR:3;// 2:0字符长度控制 UINT16 ADDRIDLE_MODE:1;// 3 ADDR/IDLE 模式控制 UINT16 LOOPPBKENA:1;// 4环回启用 UINT16 PARITYENA:1;// 5奇偶校验使能 UINT16 :1;甚至6:1奇偶校验位 // 7停止位数 uint16 rsvd1:8;// 15:8保留 };
UNION SCICCR_REG{
uint16全部;
struct SCICCR_Bits bit;
};
在上面的代码中、如何准确地写入特定字段(字段表示特定位)? 它如何知道射野位置(如何屏蔽寄存器中的其他射野)? 我的疑问是、寄存器中的每个字段定义为 UINT16。 这意味着每个字段占用16位。 如果为真、对单个字段的写入将占用完整的寄存器。
请在这方面提供帮助。
谢谢