This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要 TMS320C6211B 的 IBIS 模式

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6211B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/895566/i-need-ibis-mode-for-tms320c6211b

主题中讨论的其他器件:TMS320C6211B

我需要下载用于 DSP 的 IBIS 模型:用于原型电路板仿真的 TMS320C6211B。

我在 TI 主页上查看了它,但没有描述 ibis 模型的链接。

如果您有、请与我分享。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在产品页面的"技术文档"下找到了应用手册"使用 IBIS 模型进行时序分析"。 这是您想要的吗?

    https://www.ti.com/lit/an/spra839a/spra839a.pdf

    这是一款非常旧的器件、如产品页面中所述、它没有设计支持。 如果您在产品页面中找不到所需的信息、很可能我们也没有。  

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    很遗憾,如果您在 TI.com 产品文件夹中没有看到6211,我们很可能没有它。

    这些器件是较旧的器件、因此我们可能没有为这些器件提供 IBIS。  

    很抱歉没有太多帮助。

    此致

    Mukul