This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:在两个器件(单 CPU 和双 CPU)上运行代码

Guru**** 2249700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, TMS320F28377D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/895446/tms320f28377d-run-code-on-both-devices-single-cpu-and-dual-cpu

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377S

大家好!

一个快速的体验... 要在 TMS320F28377D 上运行为 TMS320f28377S 开发的代码、需要什么?

我知道这两个器件都是引脚对引脚兼容的、但代码呢? 我可以直接在 D 上刻录为 S 开发的程序吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引述]我能否刻录直接在 D 上为 S 开发的程序? [/报价]

    是的、如果 您在 TMS320f28377S 器件上使用512KB 的闪存、而不是1MB 闪存。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Vivek!

    1MB 闪存呢? 是否需要更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS320F28377D 器 件上、每个 CPU 上只有512KB 闪存、因此您需要在两个 CPU 之间对代码进行分区、以适应512KB 闪存。

    此致、

    Vivek Singh