This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:数据表#39;s ADC 最小/最大值

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/894875/tms320f28375s-data-sheet-s-adc-minimum-maximum-values

器件型号:TMS320F28375S

各位专家、您好!

是否使用6 Σ 统计裕度设置 ADC 误差最小/最大值?

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、您好!

    除了 ADC 转换周期(作为 ADC 和系统时钟的函数确定)外、其余最小/最大参数使用6sigma 计算进行设置。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph-San、

    感谢您的评论!

    我明白了。

    此致、

    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    将此螺纹标记为闭合。  如果您对此主题有其他疑问、请将其发布在论坛中。

    谢谢、此致、

    Joseph