This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:AMC1301

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, AMC1311, AMC1301, OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/894716/tidm-1000-amc1301

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件: AMC1311AMC1301OPA320

下午好!

我无法测量我们的电路中源自 TIDM-1000的 PFC 总线电压、这可能是由于 PDC、直流/直流和/或逆变器电路中的开关噪声造成的。

我正在考虑将 AMC1301替换为 AMC1311。 好主意。

谢谢

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我看到在 TIDM-1000中没有抗混叠滤波器。 添加一个可能有助于清除一些您必须看到的高频噪声、因为它可能会混叠回 Δ-Σ 调制器的采样带。  

    AMC1311非常适合直流电压检测、具有0-2V 输入范围和1的固定增益。 AMC1301非常适合交流电流感测、具有+/-250mV 的输入范围和8.2的固定增益。  

    如果将 AMC1301替换为 AMC1311,我建议在此原理图 中删除 R3'(R56、R71、R83):https://www.ti.com/lit/df/tidrp45a/tidrp45a.pdf

    和添加共模抗混叠滤波器(50欧姆、50欧姆、10nF)。

    您可能还需要尝试在 AMC1301的输出端安装电容器、并尝试在差分转单端运算放大器 OPA320的反馈上安装电容器、因为它们还有助于滤除高频噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的快速响应!

    在等待 AMC1311到达时、我将尝试使用一些滤波器电容器

    谢谢

    Steve