This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280041:TMS320F280041 I2C 通信从模式

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280041, MSP430FR2153, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/894435/ccs-tms320f280041-tms320f280041-i2c-communication-slave-mode

器件型号:TMS320F280041
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2153C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在  项目中使用 TMS320F280041控制器。

实际上、我想  通过 I2C 通信与 MSP430FR2153控制器与 TMS320F280041进行通信。

在这种情况  下、MSP 控制器始终是主发送器、TMS320F280041始终是从接收器。

您能否建议一个简单的代码来将 TMS320F280041配置 为始终从接收器从 MSP 控制器读取数据。???

此致、

Bharat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharat、  

    如果您尚未下载 C2000Ware、请下载。  

    http://www.ti.com/tool/C2000WARE

    它提供了一组库和示例。  

    F28004x 没有 I2C 从器件配置示例。  

    但我会从开始

    C2000ware\driverlib\f2838x\examples\C28x\i2c\i2c_ex3_external_loopback  

    获取与 I2C 从设备相关的代码并将其用于 F28004x。  

    希望这对您有所帮助。  

    此致、

    Sudharsanan