各位专家、您好!
请告诉我 TUE(总未调整误差)分布。
我认为 TUE 不 是正常分布、因为它包含各种误差(DNL、INL、增益误差、偏移误差等)。
是这样吗?
此致、
Sasaki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
请告诉我 TUE(总未调整误差)分布。
我认为 TUE 不 是正常分布、因为它包含各种误差(DNL、INL、增益误差、偏移误差等)。
是这样吗?
此致、
Sasaki
Sasaki、您好!
总体而言、您可以假设通过 RMS 和方法得出的 TUE 大致如下:
如果您想了解其背后的原因、我们在此帖子中对 TUE 进行建模的方式是:
使用随机变量的线性组合来估算 TUE (其中线性权重全部为"1"、因为每个误差的权重相等)。
随机变量的线性组合的平均值等于:
且方差等于:
(请参阅 https://online.stat.psu.edu/stat505/lesson/2/2.3)
其中
如果我们假设
然后、平均 TUE 变为0 (所有单独的平均误差均为0)。
最小值/最大值成为单个最小值/最大值的 RMS 总和、保持先前使用的统计裕度水平。
例如
如果参数具有6 Σ 裕度、则6 Σ 时 TUE 的最小值/最大值最终为各个最小值/最大值的 RMS 和:
(请注意、共模差异都等于0、因为假定参数不相关)
大家好、Devin - San、
感谢您的特殊支持!!
我知道 TUE 是正常分布。
我还有一个问题。
例如、如果 AD 转换结果有一个±10 LSB 的误差、是否可以假定如果对同一电压采样100次并取平均值、那么平均误差将是±1 LSB?
当对"N"标准差"S"取平均值时、我认为平均值的标准差是 s/sqrt (N)。
("S"是遵循相同正常分布的随机变量。)
如果将方差视为误差、则 N 次采样的平均值的误差为1/sqrt (N)、因此通过采样100次、±10LSB 的误差被视为以下误差。
±10LSB/sqrt (100)=±1LSB
是这样吗?
此致、
Sasaki
Sasaki、您好!
是的、没错。
根据经验法则、对于每个因子4、对信号进行过采样和平均、SNR 实际上会增加1位(6dB):
SNR = 20*log (Vsignal_RMS/Vnoise_RMS)
SNR_OSR4 = 20*log (VSIGON_RMS /(Vnoise_RMS/sqrt (4)))
SNR_OSR4 = 20*log (VSIGON_RMS / Vnoise_RMS)+ 20*log (sqrt (4))
SNR_OSR4 = SNR + 6.02dB