This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28379D:不从闪存执行的示例程序

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/894273/compiler-tms320f28379d-example-program-not-executing-from-flash

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在探索 Blinky 示例和计时器示例、其中包含 LED 闪烁以进行视觉校正。

我注意到、具有用于 RAM 的链接器文件的应用程序工作正常、但不执行具有闪存链接器命令的相同应用程序。

我仅尝试在 CPU1 (core1)上执行。

我想从闪存中成功执行一个程序、我将示例程序视为基本程序。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagesh、

    大多数(如果不是全部) C200ware 示例在您将其导入到 CCS 中时具有 RAM 和闪存构建配置。 右键单击项目名称-->生成配置-->设置活动--> CPU1_FLASH

    您可以比较这两种配置、了解如何构建项目以从闪存独立运行。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagesh、

    在 Kevin 提到的闪存构建配置中、您将注意到项目已按此处所述进行修改: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/878674/3250523#3250523

    谢谢、此致、

    Vamsi