This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:检查 F28075的 UPP 外设

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/894074/tms320f28075-check-for-upp-peripheral-for-f28075

器件型号:TMS320F28075

您好专家、

您能帮我了解 F28075是否具有 UPP 吗? 我在 TRM 中没有找到它。

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    该器件不提供该功能。 请问您打算将此 IP 用于什么目的?  此 IP 用于非常具体的应用、在未来的 C2000器件上、我们不打算使用此 IP、因此我们建议客户使用其他接口进行通用通信(例如高速 SPI 或 EMIF)、而不是使用此接口。

    此致、

    Vivek Singh