This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用 uPP 或 EMIF 在 FPGA 和 TMS320F28379D 之间进行连接

Guru**** 2195940 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/894187/tms320f28379d-connection-between-fpga-and-tms320f28379d-with-upp-or-emif

器件型号:TMS320F28379D

我正在思考如何使 TMS320F28379D 与 FPGA 进行通信。
我想在 EMIF 或 uPP 上作为一种实现该目的的方法。

此外、我希望尽可能快地实现通信速度。

uPP 的传输速度是多少?

-使用 uPP 时、FPGA 端是否有任何限制?

  FPGA 端计划使用3.3V IO。

您是否曾使用 EMIF 连接到 FPGA?

 如果是、EMIF 时钟周期时间是否与同步存储器一样为10ns?

此致

Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引述]- uPP 的传输速度是多少? [/报价]

    50MHz。

    [引用]-使用 uPP 时、FPGA 端是否有任何限制? [/报价]

    仅此器件支持仅适用于特定应用的 upp、不适用于未来的 C2000器件。 因此、我们建议对通用用例使用其他通信接口。

    [报价]-您是否曾使用 EMIF 连接过 FPGA? [/报价]

    EMIF 支持异步接口、因此是的、只要 FPGA 支持异步接口、它就应该能够连接到它。 我们尚未将其连接到 FPGA、但其他客户已使用它。

    [引用] 如果是、EMIF 时钟周期时间是否与同步存储器一样为10ns? [/报价]

    异步接口基于绝对时序工作、并且在内部该时序的分辨率为"5ns"(200MHz 时钟)。 但是、如果您还需要时钟输出 、则它需要为100MHz (因此、是的、10ns)。

    此致、

    Vivek Singh