This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280021:有刷直流电机控制库

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DESIGNDRIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/893688/tms320f280021-libraries-for-brushed-dc-motor-control

器件型号:TMS320F280021
主题中讨论的其他器件:DESIGNDRIVE

大家好、

我们是否有适用于全新 F28002x C2000系列的 BDC 电机控制库? 如果是、此系列中是否有推荐用于此类应用的特定器件? 我看到 DesignDRIVE 上有 F280025C 支持的解决方案、但我想知道较低的存储器选项是否足以实现简单的 BDC。

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有刷直流控制非常简单。 如果是低电压电机、甚至还有 TI 驱动器可以执行驱动器的内置控制。  DRV88x

    不、没有关于有刷直流的 C2000示例。

    如果他们希望 MCU 参与控制、那么肯定不需要专用的电机控制 MCU。 他们可以使用任何其他涉及的处理器进行通信、UI 等