This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:BOR 行为

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/893618/tms320f280049-bor-behavior

器件型号:TMS320F280049

C2000团队、

在 F28004x 器件上、BOR 是像 POR 一样响应还是 XRSn 复位?  具体来说、关于 RAM 初始化。  用户指南 sprui33c 表3-2和数据表 sprs945d 表5-9未将 BOR 列为复位源。

我认为 BOR 被视为 POR、但希望得到确认。

谢谢、此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、您应该将 BOR 视为 POR。 我同意这是令人困惑的。 我已提交一个 TT 以更新此信息。

    为了回答您的问题、RESC.POR 位由 BOR 和 POR 置位、因此 BOR 也会初始化 RAM。 请告诉我这是否不能清除它。