This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:ePWM 的勘误表:事件锁存(DCxEVTxLAT)

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/893490/tms320f280025-the-errata-about-epwm-event-latch-dcxevtxlat

器件型号:TMS320F280025

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

在勘误表中,它说"

ePWM:"基于事件的 CBC 跳闸"的事件锁存器(DCxEVTxLAT)可能不会延长
选择异步路径时按预期触发脉冲"

由于用户通常使用异步触发器、这是否意味着这是不可避免的、因为没有权变措施?

当发生此问题时、意味着可能会错过跳闸事件?  

我在 F28004x 勘误表中看不到此问题。 为什么不在那里?

下一修订版(即修订版 A)是否会修复此问题?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这涉及到锁存和扩展脉冲。  

    解决方案当前是如果您需要锁存功能、请改用同步路径。

    我将仔细检查 F28004x 器件上是否也存在此问题、但我们发现此问题后、勘误文档尚未发布。