This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:SCI FIFO 水平混淆

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/893364/tms320f28035-sci-fifo-levels-confusion

器件型号:TMS320F28035

您好!

我有一个非常简单的查询。 我正在从事一个需要我使用 TMS320F28035上的 SCI FIFO 的项目。 但是、参阅 SPRUI10技术参考手册(www.ti.com/.../sprui10.pdf) 、我对芯片提供的 FIFO 级别有点困惑。

第728页提到 SCI 外设发送器和接收器各提供4级深 FIFO。 但是在第739页的 SCI FIFO 说明第6点 显示"发送和接收缓冲区由两个16级 FIFO 补充"。 下一页为729。 在逻辑图中、它表示为具有16个电平的16 x 8位 FIFO。

我不能完全确定它是否只有4级深。 可能是我误解了某些内容。

谢谢,安全!

Rajesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh、

    F28035 SCI 具有4级深度 FIFO。   TRM 中存在文档过滤器错误(对于4与16)、我将对此进行更正。  数据表(第48页和101页)上的值正确:

    http://www.ti.com/lit/sprs584

    在《C2000实时控制外设参考指南》(第40页)中也是正确的:

    http://www.ti.com/lit/spru566

    感谢您指出这一点、并保持安全。  我希望这能解答您的问题、如果是、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢你。

    - Ken