This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:有关此芯片的一系列问题。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1161971/tms320f28379d-a-series-of-questions-about-this-chip

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D

您好,

1. 如何配置 CPU1和 CPU2的时钟? CPU1用于控制 PLL 配置、但它还为 CPU2提供一个逐时钟信号量、以逐时钟访问存储器。 这是否意味着 CPU2也可以配置时钟? 两个 CPU 的时钟是否可以进行不同的配置? 每个 CPU 上是否有单独的外设? 时钟是否可以独立配置?

2. 您能详细介绍 ECC 功能的原理吗? 如何启用 ECC 功能? 如果启用了 ECC、在设计硬件和编程时、我们应该注意什么?

3. 您能详细解释一下 CLB 模块的使用吗? 在这种应用场景中、根据高位和低位的顺序、三个输入信号被组合成一个数字、表示当数字发生变化时、可以向 CPU 生成中断、 CPU 可以读取该数字、不知道 CLB 是否可以实现该函数? 编程工具当前使用的是第三方工具、无法在 CCS 中开发。 您能否提供一个中等难度的例程、告诉我们如何进行 CLB 编程并提供信息来帮助我们更好地使用 CLB?

4. 在编写程序以在闪存中进行仿真时、TI CCS 似乎不太容易使用(目前使用的是 CCS10.0)。 您能否介绍如何进行 CCS 仿真、例如设置断点、或者平台是否可以看到市场上的波形? 我希望系统地介绍 CCS 的调试功能、尤其是在有适合电机驱动的好工具的情况下。

我们 对 EtherCAT 函数感兴趣。 现在、我们犹豫是否要使用28379+ CICA AX58100解决方案、或者直接将28388与其内部控制器搭配使用? 我希望能够分析一下哪一个方案是好的,以及这两个芯片的供应情况。 此外、我想知道28388在市场中的应用。

6. 我们在28379演示板上尝试过,但双核刻录程序无法成功运行。 您是否有这样的演示板?您是否有相关文档?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我们的专家将尽快回来。

     

    谢谢、

    Saravanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Saravanan,

    请帮助检查何时有回复?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhea、

    请查看 《技术参考手册》的所有章节、了解所有主题。 它将介绍相应的章节。 它对此进行了详细解释。

    [引用 userid="498310" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1161971/tms320f28379d-a-series-of-questions-about-this-chip ]1.  如何配置 CPU1和 CPU2的时钟? CPU1用于控制 PLL 配置、但它还为 CPU2提供一个逐时钟信号量、以逐时钟访问存储器。 这是否意味着 CPU2也可以配置时钟? 两个 CPU 的时钟是否可以进行不同的配置? 每个 CPU 上是否有单独的外设? 时钟是否可以独立配置?[/quot]

    每个 CPU 都有自己的时钟(CPU1.CPUCLK 和 CPU2.CPUCLK)、用于为 CPU、其协处理器、其专用 RAM (M0、M1、D0和 D1)以及其引导 ROM 和闪存包装程序计时。 该时钟与 PLLSYSCLK 相同、但在 CPU 进入 IDLE、STANDBY 或 HALT 模式时被选通。

    [引用 userid="498310" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1161971/tms320f28379d-a-series-of-questions-about-this-chip 中的内容]您能否详细介绍 ECC 函数的原理? 如何启用 ECC 功能? 如果启用了 ECC、在设计硬件和编程时、我们应该注意什么?

    请参阅 TRM 第3.11.1.8.1和3.11.1.8.2章。 部分摘录。

    从存储器读取数据时、会执行错误检测和校正错误检测。 对数据和地址执行错误检测。 对于奇偶校验存储器、只检测到一个单位错误、而对于 ECC 存储器、连同一个单位错误、也会检测到一个双位错误。 这些错误称为可纠正的错误和不可纠正的错误。 以下是这些错误的特性:•奇偶校验错误始终不可纠正错误•单位 ECC 错误可纠正错误•双位 ECC 错误不可纠正错误•地址 ECC 错误也不可纠正错误可纠正错误由内存控制器进行校正

    [引用 userid="498310" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1161971/tms320f28379d-a-series-of-questions-about-this-chip ]CLB 模块的使用方法是否详细说明? 在这种应用场景中、根据高位和低位的顺序、三个输入信号被组合成一个数字、表示当数字发生变化时、可以向 CPU 生成中断、 CPU 可以读取该数字、不知道 CLB 是否可以实现该函数? 编程工具当前使用的是第三方工具、无法在 CCS 中开发。 您能否提供中等难度的例程、告诉我们如何进行 CLB 编程并提供信息来帮助我们更好地使用 CLB?

    请参阅 TRM CLB 一章。

    您还可以参阅 C2000 Academy、其中介绍了 CLB 操作。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ATVtOTSDyRg83yV8AKJQhQ__c2000Academy__jEBbtmC__LATEST

    [引用 userid="498310" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1161971/tms320f28379d-a-series-of-questions-about-this-chip ]TI CCS 在编写程序以在闪存中进行仿真时似乎不太容易使用(当前使用的是 CCS10.0)。 您能否介绍如何进行 CCS 仿真、例如设置断点、或者平台是否可以看到市场上的波形? 我希望系统地介绍 CCS 的调试功能、尤其是如果有适合电机驱动的好工具。

    没有模拟器。 您将需要用到评估板。

    [引用 userid="498310" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1161971/tms320f28379d-a-series-of-questions-about-this-chip ]\n 我们对 EtherCAT 函数感兴趣。 现在、我们犹豫是否要使用28379+ CICA AX58100解决方案、或者直接将28388与其内部控制器搭配使用? 我希望能够分析一下哪一个方案是好的,以及这两个芯片的供应情况。 此外、我想知道28388在市场中的应用。

    您可以针对您的应用评估 F28388D。

    [引用 userid="498310" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1161971/tms320f28379d-a-series-of-questions-about-this-chip ]28379演示板上已尝试使用,但双核刻录程序无法成功运行。 您是否有这样的演示板以及是否有相关文档?

    您可以使用 LAUNCHXL-F28379D 或 controlCARD。 任何一个都应该正常工作。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Santosh,

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此主题。 如果您有任何疑问、请在 TI 的主题中回答或创建新问题、以便我们可以指派给正确的主题专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    我希望有一个基于霍尔类型传感器的程序来驱动无刷电机 F28379。我正在寻找一个集成更多类型的编码器的程序、这对我来说有点复杂。

    非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rhea、

    请查看电机控制 SDK、如果您有进一步的问题、请创建单独的帖子、以便我们可以使用正确的资源。

    https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    https://training.ti.com/c2000-motorcontrol-training-series

    谢谢、此致、

    桑托什