This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28065:PWM 同步和系统时钟分频

Guru**** 2673945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1163074/tms320f28065-pwm-synchronization-and-system-clock-division

器件型号:TMS320F28065

您好、香榭丽舍

我对 F28065的 ePWM 有疑问。

由于这次我们希望以低速运行 PWM、因此我们将对系统时钟进行分频。

我想使用多个 PWM 并将其设置为不同的分频比。

然后、我想输出来自最低速度 PWM 的同步信号并匹配 PWM 的起点。

我想使用它、如图1所示。

SYSCLKOUT 为90MHz。

EPWM1 的预分频器为4096。

EPWM2的预分频器为256。

EPWM3的预分频器为64。

每个都有一个不同的预分频器。

当 EPWM1的计数为0时、我想通过输出同步信号来同步 EPWM2和 EPWM3。

此类使用是否有任何问题?

在《技术参考手册》(spruh18i.pdf) P255上的3.2.2.3.2时基时钟同步中、有一个说明"对于完全同步的 TBCLK、每个 ePWM 模块的预分频器必须进行相同的设置。"

如果我只是想在 EPWM1的时序上重新启动其他 ePWM 计数器、这种用法是否有问题?

非常感谢您的帮助。
此致、
Yuka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuka、

    只要您始终确保 EPWM1是开关频率最高的器件、我就不会对该方法有任何顾虑。  

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、

    我知道。

    感谢您的友好支持。

    此致、
    Yuka