This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:具有 J1939功能的 C2000

Guru**** 2527670 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1163251/tms320f280039c-c2000-w-j1939-functionality

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我想使用具有 J1939功能的 C2000芯片。 是否有关于如何开发此软件堆栈的任何资源? 或示例? 此外、您能否确认此芯片是否支持 ASIL - B?

谢谢、

C. Romo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 没有 J1939软件堆栈-只是 C2000Ware 中的 CAN driverlib 和示例。 我知道 Simma Software 提供的适用于 C2000器件的工具 :https://www.simmasoftware.com/c2000.html

    我们正在为该器件进行 ASIL-B 认证。 这项工作应于明年上半年完成。 您 现在可以查看 F28004x 和 F28002x 的安全手册。 F28003x 安全手册将非常相似。

    惠特尼