This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:在不使用 MSP432E401YTPDT 的情况下是否存在任何可能的连接

Guru**** 2611155 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280025C, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1161909/tms320f280025c-is-there-any-possible-connections-without-using-msp432e401ytpdt

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280025CTMDSEMU110-U

您好!

我正在尝试在 我的设计中使用此控制器。 是否有任何方法可以连接 USB 端口并直接复位到 DSP、而无需使用"MSP432E401YTPDT"? 我使用"LAUNCHXL-F280025C" LaunchPad 开发套件作为参考、我们正在尝试尽量减小电路板尺寸。  

谢谢、

Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、

    我们的 LaunchPad 专家 Kevin Allen 将尽快与您联系、感谢您的耐心等待。

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、

    "MSP432E401YTPDT"充当 XDS110调试探针。 如果要通过 JTAG 连接到 C2000器件和 CCS、则需要使用它或其他一些外部调试探针。 F280025C 也没有考虑 USB 外设。

    如果您只是想对 C2000进行编程、而不需要使用 CCS 进行连接和编程、则可以使用其他一些 C2000通信外设(SCI、I2C、CAN 等)对器件进行编程并使用引导加载程序。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    感谢您的回答。 如果我们使用 TMDSEMU110-U (XDS110调试探针)、是否有任何应用手册可用作参考、以了解如何进行连接/原理图?

    此致、

    Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、

    是的、TMDSEMU110-U 附带的标准连接器有几种资源。

    1. 请参阅 F28002x 数据表中的第7.11.5节仿真/JTAG。 包括标准14和20引脚 JTAG 连接器的参考原理图。
      1. XDS110探针支持这两种情况
    2. 请参阅下面的"JTAG 连接器和引脚分配"参考页。 请注意、XDS110不支持列出的所有选项
      1. https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_jtag_connectors.html

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    感谢您的回答。 在考虑它之后 、我们决定 改用   FT232RL-RE禾 轮使用我们的代码来刷写 F280025C。 是否有任何方法将控制器置于闪存/引导模式? 控制器上是否有用于 DTR (数据终端就绪)的引脚/GPIO?

    此致、  

    Yun  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、

    FT232RL 是 USB 转 UART 转换器。 那么、您想要通过 UART 对器件进行编程吗?

    [引用 userid="519746" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1161909/tms320f280025c-is-there-any-possible-connections-without-using-msp432e401ytpdt/4373192 #4373192"]\n 是否有任何方法可以将控制器置于闪存/引导模式? 并且控制器上是否有用于 DTR (数据终端就绪)的引脚/GPIO?

    有关使用(UART 兼容) SCI 外设进行串行闪存编程的详细信息、请参阅以下应用手册。

    https://www.ti.com/lit/sprabv4

    最棒的

    Kevin