This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02008:电流消耗

Guru**** 2840230 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02008, PMP20396

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/955608/tidm-02008-current-consumption

器件型号:TIDM-02008
主题中讨论的其他器件: PMP20396

大家好、

客户希望更换  连接到 TIDM-02008的 TP604和 TP608的 PMP20396电源。  如用户指南第3.1.1.1节所述、TIDM-02008需要12V/1A 和5V/1A。  由于使用 PMP20396为额定电 压为5V/500mA 和12V/50mA 的器件供电。 是否确实需要使用 12V/1A 和5V/1A?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    TIDM-02008针对5V 和12V 输入消耗的电流均低于1A。 然而、我们观察到一些问题、即电流输出微不足道或裕度不够。 更具体地说、电源运行模式从 CV 更改为 CC。  

    用户指南中的建议是提供足够的裕度来防止 CC 模式。 它不必是5V/1A、12V/1A、但电源应为 TIDM-02008提供足够的电流。

    最棒的

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回答。 客户想知道是否可以提供 TIDM-02008 12V 和5V 电源的精确电流或最大电流消耗。

    此致、

    Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    我将检查我的工作台设置并返回给您。

    最棒的

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V 和12V P/S 的电流消耗分别为0.33A 和0.0026A。 这只是针对稳定状态、它可能会在启动瞬态期间消耗更多电流。

    我想客户希望选择额定电流较低的电源、以减小产品的尺寸并降低其成本。 我将计算12V 和5V 的所有组件电流消耗、以获得焊球编号并运行 HW、同时以递归方式限制电流。

    最棒的

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    根据客户的说法、无需运行硬件、因为这将需要很长时间。 他根据主要组件的数据表发送了一个计算结果、当他与您提供的值进行比较时、他感到困惑。 他请求您是否可以查看该文件并相应地调整值。  

    这是文件。

    e2e.ti.com/.../TIDM_2D00_02008-Power-Calculation-.xlsx

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛


    之前的数字来自 TIDM-02008运行时的工作台设置。

    客户似乎错过了 MCU 电流消耗、这应该是产生巨大差异的原因。

    我测试了多个电源来为5V 和12V 组件加电、有时我不得不将电流限制调整在1A 左右(通常使用低端电源)以为电路板加电。 因此、我们在用户指南中为5V 和12V 建议了1A 电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您的支持。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    客户之前发送 了有关器件电流消耗的 Excel 文件、并希望为包括 MCU 在内的每个组件请求正确的值。

    e2e.ti.com/.../6114.TIDM_2D00_02008-Power-Calculation-.xlsx

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我联系硬件开发团队、看看他们是否可以为此提供一个编号。

    由于感恩节假期、响应可能会延迟。

    顺便说一下、客户是否已经拥有硬件? 如果是、您可以检查电路板版本吗?  

    最棒的

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们收到了客户的反馈、认为他们还没有评估板、但他们将使用 TIDM-02008参考设计来生产评估板。 了解器件当前消耗的详细信息后、请告知我们。 谢谢!

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    我将在收到硬件团队的反馈后通知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    我与 TIDM-02008硬件工程师和 controlCARD 工程师进行了交谈。 建议将电源电压设置为0.45A、电压设置为5V、 电压设置为0.1A

    只需将所有电流消耗相加、即可得到一个焊球编号、但它不是一个准确的数字。 此外、某些器件数据表不会为您提供特定点的电流消耗。

    此外、我想知道您的客户如何从数据表中挑选数字。

    例如,controlCARD 的电流消耗实际上用于 F280049C MCU 本身。 它并未考虑 controlCARD 中的所有组件。 TI 不会正式提供 controlCARD 的电流消耗。 MCU 的功耗也会因引脚配置而异。

    最后、TIDM-02008和 controlCARD 专为评估目的而设计、不适用于最终产品。 E2E 支持仅限于此参考设计。

     

    最棒的

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您在本次调查中所做的努力。 非常感谢您的帮助。

    此致、

    Danilo