This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:错误:将 C2000 CLB 工具支持添加到现有工程中

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/960240/ccs-tms320f28377d-error-add-c2000-clb-tool-support-to-an-existing-project

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试将 CLB 工具添加到现有工程中、并按照以下链接中的步骤以及 CLB 工具用户指南中的"在现有 DriverLib 工程中启用 CLB 工具"一章进行操作。 但是、我不断收到错误"Cannot open source file "driverlib.h"

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/910829

我在 "Project Properties"中包含了所有必需的变量路径、包括 driverlib 的"C2000WARE_DLIB_ROOT" 、因此我不知道为什么会出现此错误? 请帮助!

此致、

穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您没有 driverlib 支持。 这不是 CLB 工具问题。 您的 CLB 设置良好。 您需要添加 drivelib 支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、  

    我正等待您的回复诚实,因为我听从了您的建议使用 CLB 工具:)

    请告诉我如何添加  drivelib 支持吗?

    此致、

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我们始终从 DRIVERLIB 示例开始。 添加 CLB 工具的步骤是针对基于 driverlib 的项目。

    要将 driverlib 添加到项目中、您需要:
    1.添加 c2kware/driverlib/的包含路径 /driverlib
    2.添加 c2kware/driverlib/的库 /driverlib/debug/driverlib.lib

    NIMA