This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F280049C:如何将程序刻录到闪存中的 MCU

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-BUCKCONV, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/959765/ccs-launchxl-f280049c-how-to-burn-a-program-to-mcu-in-flash

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-BUCKCONVC2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

我不熟悉 TI MCU。 抱歉

我使用的是板上直流/直流降压转换器的代码。 代码与调试器一起运行得很好。 但是、断电后无法运行、无法重新连接电源。 它似乎在 RAM 中运行。 我想知道如何在闪存中运行它、以便在下电上电后程序可以再次运行。

BR

HK Woo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国假期、我们将在12月1日前做出回应。

    同时、请参阅以下链接。 我们的闪存专家已经将从闪存运行所需的步骤和调试技巧汇总在一起。

    e2e.ti.com/.../959671

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    香港宇人会

    您现在是否能够在独立模式下成功运行应用程序?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    香港宇人会

    我们的团队似乎错误地分享了上述常见问题解答的错误链接。   

    请查看此常见问题解答博文、了解这是否有帮助: e2e.ti.com/.../878674

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的信息。 遗憾的是、我在示例中找不到任何名为"flash"的编译配置。 我将使用一个示例代码数字降压转换器与 Launch-F280049C 和 Boostxl-BuckConv 演示板配合使用。  

    请建议如何将程序刻录到闪存中

    BR

    HK Woo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    香港宇人会

    我想有一个 LAUNCH_FLASH 配置、我将检查并在一天内返回给您。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    香港宇人会

    有一些项目配置问题阻止降压转换器示例独立运行。  现在应该在最新的 v3.01.00.00版本中修复它们。

    如果您不想更改版本、以下是有关如何手动修复这些版本的指南:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/932165/3444518

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/916361/3395374#3395374

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    香港宇人会

    请参考最新版本的 C2000Ware-DigitalPower-SDK、获取此设计的最新软件。 请注意、闪存构建配置名为 release。

    此致、

    Ozino