您好!
我将 Matlab Simulink 与 F28335控制卡配合使用。
我的问题是关于采样时间。 我注意到,当我使用1e-5"固定步长"时,在某些情况下,卡不会使用此固定步长。
为了检查这一点、我尝试通过 I/O 门生成频率为1e-4的方波。
下面是我找到的结果:
1-当程序很小(几条指令行)时,卡可以生成正确的信号(周期= 1e-4),即(测试算法的程序)
2-当程序包含多个指令(~ 1000,即测试程序+其它程序)时,卡 生成错误信号(周期= 1e-3)
我需要使用采样时间0f 1e-5,我该怎么做?
提前感谢您