This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28234:加电后 XINTF 模块可能错误运行的问题

Guru**** 2895530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/959831/tms320f28234-questions-of-possible-incorrect-operation-of-xintf-module-after-power-up

器件型号:TMS320F28234

您好、查姆斯、

在勘误表中、我们提供了一个权变措施并解决了上电后 XINTF 模块可能不正确运行的问题。 我的客户想进一步了解这一点、XINTF 模块在上电时可能无法正确复位的原因是什么、我们如何确保看门狗复位解决了这个问题?

我的客户需要更多信息来说服他的最终客户、请提出您的意见、感谢您的帮助。

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    由于美国的假期、Tommy 本周已不上班。 请在12月1日前回复。 对给您带来的不便深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    自您在9月提出此问题 以来、没有任何变化:https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/945127/3503696#3503696

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、

    我知道这个。 我创建此新线程是因为我的客户的最终客户需要有关此变通办法的更多信息。

    客户想知道器件复位(XRS)是最高级别的芯片复位信号、为什么我们需要额外的看门狗复位来完成器件复位、以便 XINTF 正常运行? 我的客户非常了解解决方法、他们需要更多信息(注释)来说服他们的最终客户、此请求来自质量团队、而不是工程部门。

    您是否有更多意见来说服客户?

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Luke Chen ]客户想知道器件复位(XRS)是最高级别的芯片复位信号、为什么我们需要额外的看门狗复位来完成器件复位、从而使 XINTF 正常运行? 我的客户非常了解该变通办法、他们需要更多信息(注释)来说服他们的最终客户、此请求来自质量团队、而不是工程部门。

    好的、通过上下文信息将查询缩小到这个特定问题的范围会有所帮助。

    器件中有两个复位域:

    1. POR "冷"复位、和
    2. 热复位

    XINTF 只能由热复位来复位。