This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:关于 TMS320F28034PAG 的插座

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/958202/tms320f28034-about-the-socket-for-the-tms320f28034pag

器件型号:TMS320F28034
主题中讨论的其他器件:C2000-GANG

各位专家、您好!

截至2020年11月、TMS320F28034PAG 是否没有插座产品?
您是否计划在未来销售?

目前、我的客户正在考虑在使用 C2000-GANG 进行电路板安装之前编写文档。因此、使用插座板会很有帮助。
我在产品页面上看到它似乎不提供、所以让我检查一下。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不为几乎任何器件提供插座板。

    C2000-GANG 通常用于通过 JTAG 连接器进行板载编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ChristiClearman

    感谢你的答复。
    让我检查一下加法。

    您能否告诉我以下产品是否与 F28034PAG 兼容?
    www.yamaichi.co.jp/.../Default.aspx

    数据表如下所示。(IC51-0644-807)
    docs.rs-online.com/.../0900766b80635617.pdf

    当然、在 我们尝试使用它之前、您无法确定它是否可以使用、但我很感谢您的评论。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于假期、您的下一个问题的回答将会延迟。 我们已与我们的主题专家联系、我们将尽快回复您、但您可以在11月30日星期一结束前得到回复。

    -Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看来,它应该起作用是足够普遍的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、Chris、

    感谢您的友好支持。

    我明白了。

    此致、
    还不错