This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F280049C:CCS/LAUNCHXL-F280049C 数字降压转换器

Guru**** 2546050 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, BOOSTXL-BUCKCONV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/959761/ccs-launchxl-f280049c-ccs-launchxl-f280049c-digital-buck-converter

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-BUCKCONV

工具/软件:Code Composer Studio

我正在学习使用 LaunchxL-F280049C 和 Boostxl-Buckconv 的程序(BUCK_F28004x、数字降压转换器)。 进行编程。 任务 B 的运行周期为1ms。 我使用示波器测量控制 LED4的脉冲、发现它在60ms 的周期内运行。

请查找随附图片以供参考。 通道2是表示 LED4的脉冲。

请告知问题出在哪。

谢谢

BR

HK Woo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请主题专家因美国假日而不在办公室。 我们将在12月1日之前返回给您。 对给您带来的不便深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    香港宇人会

    如果仔细查看代码、您将看到速度注释适用于任务组的调度、而不是单个任务。  对于每个时间间隔、将执行组中的一个任务。

    BUCK_HAL_toggleRunLed()函数还使用预分频器进一步降低 LED 切换速度。

    Tommy