This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:开路/短路检测电路(OSDETECT)

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/958232/ccs-tms320f28379d-opens-shorts-detection-circuit-osdetect

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好


我使用的是 TMS320F28379D。 曾使用过 ADC 单元中的此结构的人能否解释此结构的使用方式、使用原因、使用情况会影响什么?
由于我是初学者、所以我无法从参考手册中的解释中了解任何内容。


从现在开始、谢谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="M.D"如何使用此结构[/quot]

    该结构向通用 ADC S/H 路径引入内部电阻负载。

    [引用 user="M.D"为什么使用它[/quot]

    为了识别或诊断可能影响直流域中 ADC 输入的信号完整性问题,这些问题通常被建模为寄生电阻,并且对诊断电阻负载的影响很敏感。

    [quote user="M.D"使用情况影响的内容[/quot]

    该电路仅用于诊断、应在正常运行期间禁用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试软件访问它时、我找不到 RAM 区域中定义的结构值。 我们能以任何方式获得它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、被邀请者和其他主题专家因美国假日目前不在办公室。  您应在下周周二或周三之前收到回复。  很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="M.D">当我尝试通过软件访问它时、我找不到 RAM 区域中定义的结构值。 我们能以任何方式获得它吗?[/引述]

    这在头文件中被定义为 AdcXRegs.ADCOSDETECT.ALL