工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我想从 ADC 通道获取一个快速参考。 当我阅读参考手册时、我看到我可以同步使用 ADC 通道。 我将这种情况作为下图附后。
如果在突发模式下使用此同步结构、会产生什么影响。 此外、在 ADC 中使用 DMA 模式会产生什么影响?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我想从 ADC 通道获取一个快速参考。 当我阅读参考手册时、我看到我可以同步使用 ADC 通道。 我将这种情况作为下图附后。
如果在突发模式下使用此同步结构、会产生什么影响。 此外、在 ADC 中使用 DMA 模式会产生什么影响?
本介绍 性 F28379D 技术讲座 可能有助于提升器件特性。
[引用 user="M.D"]如果将此同步结构与突发模式一起使用,会产生什么影响。[/quot]
同步描述通常指的是同时触发不同 ADC 的 SOC、此外、如果串行 SOC 由并发 ADC 处理、则 ACQPS 设置的一致性。 突发模式不会影响主 SOC 触发方案、因此就同步行为而言、其行为与正常(非突发)模式类似。
[引用 user="M.D"此外、在 ADC 中使用 DMA 模式会产生什么影响?[/quot]
DMA 用于在内存位置之间移动数据、而无需 CPU 直接干预。 它不会直接影响 ADC 行为。 它带来的好处是 ADCRESULT 值可在 RAM 中实时缓冲、而无需 CPU 参与。