This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:是否可以通过串行端口将 Intel 十六进制目标格式文件加载到控制器。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/960166/tms320f28035-is-that-possible-to-load-intel-hexadecimal-object-format-file-to-controller-through-serial-port

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

              我们正在尝试将 Intel 十六进制对象格式加载到控制器中。 对于 bin 文件、我们需要从 0x08AA 8位密钥值开始发送、例如 Intel 目标格式支持16位地址和32位扩展地址。 如果 可以通过串行端口将 Intel 十六进制目标格式文件加载到控制器。  我的问题是、对于 Intel 十六进制目标格式文件、需要向控制器发送什么关键值。

谢谢、

太阳能 RND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定您是否已经创建了与此相关的帖子。 但是、我们为控制器端提供了 SCI 闪存内核、为主机端提供了串行闪存编程器、以帮助实现这一点。

    请参阅 C2000Ware 中的以下路径:

    \device_support\f2803x\examples\c28\F2803x_flash_kernel

    \utilities\flash_programmers\serial_flash_programmer

    谢谢、

    Sira